结果:找到"方案验证板 ATMEGA328",相关内容770条
- 在立创商城下单元器件跳转到ERP后点击保存下单界面提示参数为空验证失败
- 图片
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 立创ERP 参数为空 验证失败 发帖人:芯美科技 发帖时间:2022-08-11 19:57:00
- 长期接方案设计画板LAYOUT
- 长期接方案设计画板LAYOUT无人机BMS保护板成人用品智能家电DIY设计联系V:hui[del]135[del]3725[del]2343
- 所属专栏: 项目外包 标签: 长期接方案设计画板LAYOUT 发帖人:Andy1魏 发帖时间:2021-12-23 16:33:00
- IR非接触式开关
- 设计缘由:现在的办公公共区域集中照明需要实现节能照明场景照明,需要投入较大的设备安装成本(工人工资,电线电缆,开关面板,管线等,高昂复杂的集中控制器),如果有一个经济型遥控开关实现非接触式控制,一方面减小了安装成本,另一方面可以多元化实现调控,更加便捷。主要对象:大型公共照明场景需求。工厂集成吊灯照明场景需求,高压离网并网开关模块。硬件需求:国产MCUJFZM8P150TSL(1K*14BITOTP型)松乐小型继电器薄膜遥控器组件软件支持:C//软件说明//采用JFZM8P150TSL8BIT系列芯片的红外开关开源接收控制程序//设计:何工//公司:上海钜富照明有限公司//日期:202108...
- 所属专栏: 免费方案验证板 标签: 红外遥控验证 发帖人:上海钜富物联网 发帖时间:2021-09-12 16:24:00
- 快散开!立创EDA这个方案验证板有坑!
- 时间宝贵啊!原本不想说的,但考虑到或许有更多人会掉入此坑,故特来一写!事出于这几天我在弄一个arduino板子,参考这里的设计:https://lceda.cn/li-chuang-zhi-neng-ying-jian-bu/atmega328pb-au-fang-an-yan-zheng-ban然后在LC商城上买了些该BOM推荐的材料,结果采坑了!坑1:U2芯片不能用CH340G,因为这个IC需要外部晶振和2个电容挂在pin7和pin8。不接这些,340G无法工作!!!坑2:J1的接口定义和设计中,pin1和pin3位置互换了,导致我的ISP排线不能直接插入,需要跳线。对比官方设计,这个J...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 方案验证板 ATMEGA328 发帖人:KK1288 发帖时间:2020-10-17 11:20:00
- 台灯如何拥有科技感|免开发打造智能冷暖台灯产品方案详情
- 智能台灯适用于家用领域的通用照明,使用基数大,出货前景较好。通过涂鸦智能化模式的智能冷暖台灯更具市场竞争力,同时因涂鸦提供的标准化智能方案,可以节约开发成本、提升开发效率,达到快速量产出货。点击了解IoT开发平台,助您快速完成产品智能化:https://auth.tuya.com/register?from=https%3A%2F%2Fiot.tuya.com%2F&_source=7f6fdc6cc59a17565e84fdfa56f46455科学智能的光照方案不止于基础照明,更要防范光危害,降低频闪,防蓝光,减轻眼睛疲劳,防范假性近视,呵护双眼。核心功能支持远程控制|语音控制|定...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 经验 资料 方案 照明 智能照明 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2020-09-08 16:29:00
- 推荐一款不错的基于ESP32的低功耗WIFI和蓝牙于一体的小尺寸摄像头开发板
- WT-ESP-CAM是启明云端(Wireless-tag)新推出的一款基于ESP32的小尺寸摄像头开发板,集WIFI+蓝牙方案于一体,该开发板可以作为最小系统独立工作。开发板采用DIP封装,用户只需直接插上底板即可使用,有效降低企业研发门槛,缩短产品研发周期,实现产品的快速生产,方便应用于各种物联网硬件终端场合。开发板功能特点:1、产品高度集成,功能强大WT-ESP-CAM高度集成了体积超小的802.11b/g/nWI-FI+BT/BLESOC模组,主频高达240MHZ,运算处理能力达600DMIPS、TF卡扩展,支持OV2640和OV7670摄像头、内置闪光灯,是目前行业内极具竞争力的小尺...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ESP32,Wireless-tag,WIFI方案,蓝牙方案,小尺寸摄像头开发板 发帖人:启明云端杨杨 发帖时间:2020-06-09 17:43:00
- 降压高端检测调光方案H62274-60V输入1.8A
- 下面来分享东莞惠海半导体一款应用于LED调光或者恒流应用可以做无频闪的介绍:H6227是一款恒流精度高、线性调整率高以及负载调整率高的DC-DC降压恒流LED驱动器,内置60V功率开关管,高端检测,支持PWM模式调光,调光响应时间快,可响应小于100ns的PWM脉宽波形,辉度达到65536级。可多路输出共阳,连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串,H6227内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性,H6227具有优异的负载调整率和线性调整率。H6227内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式4、...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 调光方案 无频闪调光方案 降压调光方案 发帖人:惠海半导体 发帖时间:2020-03-29 11:24:00
- GD32E231C8T6验证板资料分享
- 官方资料下载:http://gd32mcu.21ic.com/documents/index/classify_id/8https://lceda.cn/editor#id=|5c8f7ad0daee4521a126365c2a8cb933|211e73e619a34bc0989e07878d2bc4cb压缩包GD32E23x_Demo_Suites_V1.0.1.rar
- 所属专栏: 技术交流 标签: 验证板 发帖人:一只小pig 发帖时间:2019-10-08 14:03:00
- 立创商城校园大使_SDK100开发板体验报告
- SDK-100开发板体验报告一、前言本次测验所用开发板为立创商城发放给校园大使学习使用,由赛元公司免费提供,先感谢一下立创和赛元。1.1体验环境硬件开发平台:SDK100:SDK_MB100;SDK_TB100;烧录及仿真工具:SC_LINK;软件开发平台:编译平台:KEILuVISION5;烧录及仿真插件:SOC_KEIL;烧录软件:SOCPro51;触控调试软件:TouchKeyToolMenu;1.2需求分析SDK100开发板由开发板底板SDK-MB100以及核心板SDK-TB100组成,其在理解上、操作上都比较适合初次接触赛元MCU的用户自学使用。1T8051内核的FlashMCU易...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 开发板 体验报告 发帖人:知也无涯 发帖时间:2019-03-21 14:08:00
- STM32/GD32及其他兼容型号的48pin、64pin、100pin烧录测试板,最小系统板
- 设计这几款板子的初衷:由于经常给一些客户做方案,方案验证的时候,外设及MCU选型时常更换;采购开发板成本又高,也用不了几次,合适的板子也难寻,比较浪费;更换MCU型号或MCU坏掉后更换,动电烙铁又比较费时,且身边同事焊接动手能力参差不齐;。。。。。。于是在立创顺便做了这几种带测试座的最小系统板。引脚都引出了,走线也优化了。供电、烧录接口(JTAG、SWD)都有。还有少量的板子,有需要的朋友欢迎联系我。淘宝店铺是刚开的,主要是用于交流平台,也没想过在上面搞多大动静。交流链接:https://shop175145382.taobao.com板子的参数:额定输入电压为+5.0V,支持仿真器/烧录器...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 方案验证板 最小系统 烧录板 发帖人:ViterChang 发帖时间:2018-03-24 15:02:00
返回